+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

コンパンドール - 定義

コンプレッサーは、送信および信号処理システム で使用される電子装置または回路であり、その目的は、信号ダイナミクスの圧縮と拡張の技法を適用することにより、信号対雑音比(SNR)を向上させることである。](/jp/ja/news/library-articles/page/69124/) このプロセスは、信号振幅の非線形修正に基づいています。送信パスでは信号は[ダイナミック圧縮(振幅変化の範囲の縮小)を受け、受信パスでは元の範囲に拡大されます。

コンパンダーの目的は、信号の送信または録音時に加わるノイズの影響を軽減することです。プリディストーション・コンプレッションによって、ノイズによってかき消されてしまう信号の弱い部分を「増幅」することができ、受信側では、最終的な信号に含まれるノイズの割合を減らしながら、自然なダイナミックレンジを復元します。正味の効果は、受信信号の品質向上であり、特にシステム自身のノイズ・レベルが低い場合や、帯域幅やダイナミクスが制限された状況で送信する場合に有効です。

コンパンダーは、交換電話(μ-lawおよびA-lawシステム)、プロフェッショナル・パブリック・アドレス、ワイヤレス・システム、サウンド・レコーダー、オーディオ伝送機器などのアナログおよびデジタル・システムで使用されています。音楽アプリケーションでは、音の音色を形成するダイナミック回路として機能したり、ノイズを低減する信号経路素子として機能したりする。デジタル・システムでは、ビット数に制限のあるダイナミック・レンジの大きな信号の符号化の一部として、コンパンドがプログラム的に実装されることがある 。

設計の面では、コンパンダーはオペアンプ、ダイオード、トランジスタ、または特殊な集積回路を使ったアナログ回路として、あるいはDSP信号プロセッサ の機能ブロックとして実現することができる。歪みを最小限に抑え、元の信号を忠実に再現するためには、圧縮と膨張の関数間で適切な逆特性を維持することが極めて重要である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る