+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
可変キャパシタは、電子部品であり、キャパシタンス 電気的な値を、使用される設計に応じて、ユーザーによって、または自動的に一定の範囲内で調整することができます。静電容量値が一定である固定コンデンサとは異なり、可変コンデンサは部品を交換することなく回路パラメータを調整することができます。
](/jp/ja/news/library-articles/page/61768/)可変コンデンサの基本原理は、固定コンデンサと同じ物理現象に基づいています。電荷の蓄積と放出は、誘電体によって隔てられた2つの電極 [ 。キャパシタンスを変化させるためには、その値に影響を与える要因のひとつ、すなわち、重なり合う電極の表面積、電極間の距離、または誘電体の特性を変更します。回転式コンデンサは、静止している金属板と動いている金属板の角度を変えることによって静電容量を調整するもので、最も一般的な方法です。また、誘電体の厚さを変化させたり、透磁率が変化する材料を使用したコンデンサもある。
可変コンデンサは、共振回路、バンドパスフィルタ、周波数発生器、ラジオ受信機などの同調回路で主に使用される。現代の電子システムでは、コンデンサはデジタル対応品や、能動部品を使用した特性調整可能な回路に取って代わられつつある。とはいえ、アナログ・アプリケーションや、正確で連続的なキャパシタンス・レギュレーションが要求される場合には、可変キャパシタは依然として不可欠な構成要素です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。