+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
放電ランプ( )とは、密閉されたバルブ内に封入されたガスまたは金属蒸気中を電流が流れることで、光放射が発生する種類の光源である。 印加電圧の影響下で、ガス分子がイオン化され、電気放電 が発生し、使用される媒質の種に応じて特徴的なスペクトルを持つ光が放出されます。
放電ランプの作用は、電極 間にイオン化された導電チャネルを形成し、それを維持することです。バルブ内のガス圧に応じて、低圧ランプと高圧ランプに区別されます。前者は輝度は低いが発光効率が高いという特徴があり、一方、高圧ランプはより少ない体積でより強い光を発します。 多くの設計では、特定の分光特性や動作特性を持たせるために、希ガス、水銀、ナトリウム、あるいは金属ハロゲン化物の混合物が使用される。
高いエネルギー効率と長寿命を特徴とする放電ランプは、街路灯、産業用照明、スタジアム照明、および広範囲の室内照明において広く利用されている。 しかし、非線形の電圧-電流特性と放電を維持する必要性から、専用の点火システムや電流安定器を必要とする。従来の白熱灯と比較すると、演色性は劣り、点灯までの時間も長くなるものの、発光効率は著しく高い。
また、放電ランプは、分光分析、紫外線照明、写真用フラッシュランプ、顕微鏡用光源といった特殊な技術分野でも利用されています。その動作には広範囲のスペクトルにわたる放射の放出が伴い、多くの場合、紫外線も含まれるため、適切な防護シールドやフィルターの使用が必要となります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。