+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
放電 とは、誘電体](/jp/ja/news/library-articles/page/61768/) または気体内を電荷 が動的に流れる過程であり、これにより通常は絶縁体である媒体において瞬間的な導電性が生じる。この現象は、電界 の強度[がその媒体の臨界値を超え、誘電破壊を引き起こして電流の流れが始まる際に発生する。 放電のメカニズムには、電子 やイオンなどの荷電キャリアの生成と加速が含まれ、衝突イオン化や二次放出の過程を通じて導電率が指数関数的に増加する。
電流、電圧、および媒質の特性に応じて、放電はコロナ放電、スパーク放電、アーク放電、貫通放電など、さまざまな形態をとります。気体中で発生するスパーク放電は、強力な 電磁パルスおよび光パルスを発生させる、高速で短時間のプロセスです。 本質的に安定したアーク放電は、溶接やプラズマ切断技術、および大電流スイッチに使用されています。
電力システムにおいて、放電は電力供給と保護の両方の面で重要です。絶縁体、高電圧 、雷保護装置 、サージ保護装置の設計には、放電の詳細なモデリングと、絶縁破壊電圧、、立ち上がり時間 、電流、放射エミッション特性などのパラメータの考慮が必要です。 現代の科学研究では、放電は、低温プラズマ 、ガスおよび表面洗浄技術などの応用分野や、雷放電のモデリングや地球の電磁環境への影響といった大気物理学の実験においても分析されています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。