+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ガイガーカウンター は電離放射線の検出器で、アルファ粒子、ベータ粒子、ガンマ線を記録するために使用されます。ガイガー・ミュラー管と呼ばれる密閉された管の中でガスがイオン化する現象を利用しています。 管内は不活性ガスの混合ガスで適切な圧力で満たされており、中央の陽極 と周囲の陰極の間には、ブレークスルーしきい値に近い高電圧 が維持されている。
放射線粒子が検出器に入ると、ガス分子をイオン化し、電子なだれを引き起こします。その結果生じる電気パルスは短いが明瞭で、電子機器によって簡単に数えることができる。記録された各粒子は、そのエネルギーに関係なく単一のパルスを引き起こすため、ガイガーカウンターは放射線の強度に関する情報を提供せず、放射線の存在と発生頻度に関する情報のみを提供する。
このガイガーカウンターは、放射能汚染検出、環境制御、核物理学、放射性物質を扱う際の安全対策など、幅広い分野で利用されている。構造がシンプルで感度が高く、さまざまな種類の放射線を検出できるため、特に現場での測定工具として有用である。測定の選択性を高めるため、ガードやフィルターを追加することで、ある種の粒子の影響を減らすことができます。
ガイガーカウンターは、いわゆるデッドタイム、つまりシステムが次のイベントを記録できない期間があるため、各パルス後に定期的なリセットが必要です。継続的な放電を防ぐため、二次イオン化の数を減らすためにガスに消光化合物が添加される。最新型のカウンターにはデジタル回路が搭載されており、測定データをリアルタイムで記録、分析、表示することができる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。