+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

LORAN (長距離ナビゲーション) - 定義

LORAN (Long Range Navigation) は、地上送信機のネットワークから発信される無線信号の受信時間の差の測定に基づく長距離無線ナビゲーション・システムである。その他、双曲線定位の原理に基づいており、受信機と一対の送信局間の電波の伝搬時間( )を分析することにより、宇宙空間を移動する船舶、航空機、その他の物体の地理的位置を特定することができる。

LORANシステムは、低周波(LF)電波( )を使用している。この電波は、その伝搬特性のおかげで、信号を非常に長距離、しばしば数千キロメートル以上にわたって伝送することができる。送信機の各セットは、1つの主局と、正確に定義された時間間隔で同期した無線パルスを送信する複数の副局から構成される。受信機は、異なる局からの信号の到着の瞬間をコンパレータで比較し、それに基づいて可能性のある位置の双曲線を決定し、そのような複数の双曲線の交点から正確な位置を決定することができる。

このシステムは第二次世界大戦中にアメリカで開発され、数ディケードにわたって海上および航空ナビゲーションにおいて重要な役割を果たした。過酷な大気条件下でも作動し、衛星から独立しているため、LORANは、特に極地や海洋地域において、空間的な方向性を補助する安定した耐障害性の道具と考えられていた。

このシステムの最新バージョンはeLORAN(強化されたLORAN)で、より高い精度、原子時との同期( )、GPS を含む最新のナビゲーション・システムとの統合を提供する。eLORANは、電磁干渉に対する耐性が強化され、衛星信号の干渉下でも作動する能力を備えているため、重要インフラのセキュリティの観点から、全地球衛星ナビゲーション・システムの代替システムまたはバックアップ・システムとして検討されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る