+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
**](/jp/ja/news/library-articles/page/69408/) 磁力計***は、空間のある地点における磁場([)の強さと方向を検出し、定量化するために使用される精密測定装置である。地球物理学や地質学の研究、ナビゲーション、考古学、固体物理学、材料工学、防衛・宇宙システムなどで使用される。磁力計は、その動作原理、精度、測定ダイナミクスの範囲によって分類される。
主な種類としては、磁気誘導の絶対値のみを測定するスカラー磁力計と、磁場ベクトルの全成分を記録するベクトル磁力計がある。技術的には、磁力計はホール効果、磁気抵抗、超伝導ジョセフソン現象(SQUID)、スピン共鳴(光学を含む)、または電磁誘導 の原理に基づくことができる。
MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) を含む最新の磁気測定システムは、高感度と小型化が特徴で、モバイル機器、位置特定システム、慣性ナビゲーションへの実装を可能にしている。特に、原子干渉や電子スピン共鳴などを利用した最先端の量子磁力計は、フェムトテスラオーダーの極めて微弱な磁場の検出を可能にしている。
地球物理学的な応用では、磁力計は地殻内の磁気異常のマッピングに使用され、金属鉱石の探索、地質構造の特定、地表下に隠された物体の検出をサポートしている。実験物理学では、磁化率、ヒステリシス、 または磁性化合物の相転移温度など、磁力計は物質の磁気特性の特性評価を可能にします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。