+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

磁気静力学 - 定義

電磁気学(Magnetostatics) は電磁気学の一分野であり、時間的に固定された静止電流によって生じる磁場の研究に関係する。時間的に変化する電磁気現象が分析される電磁気学とは異なり、磁気静力学は電流が一定であると仮定し、磁場 は時間的に変化しないと仮定する。これは数学的記述を単純化し、マクスウェルの静的方程式を使用することを可能にする。

磁気静力学において重要なのは、ビオー・サバールの法則 である。この法則により、素電流の影響を積分した結果として、空間内の任意の点における磁気誘導ベクトルを計算することができる。解析の2つ目の基本道具はアンペールの法則で、閉じたループの周りの磁場ベクトルの循環とその内部を流れる電流を関係付ける。工学的な応用では、定常状態での磁場分布が重要な構造物のモデリングと設計を可能にします。

静磁場現象は、その他、トランス、モーター、コイル、ソレノイドの磁気回路や、磁区とその相互作用を静的に記述できる強磁性材料に見られます。有限要素法(FEM)のような数値計算手法は、計算工学において、材料の非線形性や境界条件を考慮した複雑な3次元システムの解析に使用されます。

磁場静力学は、電磁放射 や起電誘導を考慮しないため、磁場の時間変化が無視できる状況で特に有用なモデルです。静磁場解析は、工学的診断、センサー設計、電磁波保護においても重要な役割を果たします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る