+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ビオ・サバールの法則(Biot-Savart Law) は電磁気学の基本的な法則で、空間内の電流要素によって発生する磁気誘導の値と方向を記述する。この法則は、ある導体 における電流の分布が、その周囲の磁場の形と強さにどのように影響するかを決定する。この法則は静電気学と磁気静力学 において特に重要である。ここで磁場 は時間に関係なく固定電流によって誘導される。
ビオ・サバールの法則によると、空間のある点における磁場は、すべての電流要素からの寄与のベクトル和となる。このような各要素は、電流強度と導体要素の長さの積のベクトルとして表され、電流強度に比例し、電流要素と観測点間の距離の二乗に反比例する値を持つ磁場への寄与を発生させる。磁場の方向は、右手の法則に従ったベクトル積によって決定される。
数学的には、この法則は導体線積分で表され、電流系の幾何学的形状を考慮しながら、空間の各点における場を記述します。これにより、無限直線ケーブル、電流ループ、コイルシステムなどの対称性の高いケースでも正確な計算が可能になります。一般に、静電気学におけるクーロンの法則に相当する電磁法則ですが、磁場のベクトル的性質を考慮しています。
ビオ・サバールの法則はマクスウェルの方程式と整合しており、電磁場理論における解析道具のひとつである。工学分野ではコイル、変流器、ソレノイドのモデル化や、電流系周辺の磁場分布のシミュレーションに用いられている。超伝導マグネットや磁気センサーなど、磁場の形状や強度を正確に制御する必要があるデバイスの設計では特に重要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。