+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
[メーザー(Maser: Microwave Amplification By Stimulated Emission Of Radiation)は、量子力学 の中で定式化された原理に従って、放射線を強制的に放出することにより、マイクロ波帯の電磁放射](/jp/ja/news/library-articles/page/62158/) を発生または増幅する装置である。レーザーと似た原理で動作するが、周波数ははるかに低く、通常はマイクロ波帯か電波 である。メーザーの動作の重要な要素は、占有率の逆転現象、すなわち励起状態の分子または原子の数がの基底状態の分子の数を上回る状態を得ることである 。
古典的なメーザー・システムでは、活性増幅媒体(アンモニア、ルビジウム、希ガスなど)の原子または分子が共振空洞に導入され、電磁場の影響下で放射線の誘導放出が行われる。放出されたマイクロ波はコヒーレントな方法で増幅され、位相と周波数の均一性が高い強力な信号が得られます。
メーザーは、レーザー よりも前に発明され、量子物理学、マイクロ波技術、ラジオメトリー の発展において重要な役割を果たしてきた。メーザーは、電波天文学、時間・周波数計測、レーダー・システム、超高安定性の周波数標準の構築に応用されている。メーザーは固有ノイズが非常に小さいため、遠方の宇宙探査機からの信号の受信機や極低温システムにおける量子検出器などのセンシングデバイスの信号増幅器としても使用されている。現在の研究は、室温で動作するメーザーの開発と、フォトニクス およびスピントロニクス技術との統合に重点を置いている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。