+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
[フォトニクスは、光の発生、制御、伝送、検出を扱う科学技術の学際的分野であり、特に赤外線 から可視光線から紫外線までの電磁放射](/jp/ja/news/library-articles/page/62158/) を扱う。フォトニクスの重要な側面は、情報、エネルギー、または測定信号のキャリアとして光子 (光の量子)を使用することであり、この役割を電子 によって行うエレクトロニクスとは区別される。
フォトニクスは、古典光学、量子物理学、エレクトロニクス、材料工学、コンピュータサイエンスの知識を組み合わせたものである。その基礎となるのは、屈折、反射、回折、干渉、偏光、光電効果などの現象であり、非線形プロセスや光と物質との量子相互作用も含まれる。レーザー 、光ファイバー 、光検出器 、光変調器、回折格子、非線形結晶など、光を高精度で制御できる構造やデバイスは、ここで特別な役割を果たします。
フォトニクスの応用範囲は非常に広い。光ファイバー通信では、高速で信頼性の高いデータを長距離伝送するためのインフラの基礎を形成している。医療分野ではイメージングや診断(光トモグラフィーや分光法など)、工業分野では精密切断や材料加工、生命科学分野では分子解析や構造研究などを可能にする。コンピュータ・サイエンスでは、光コンピューティングや、非常に高い帯域幅を持つデータ伝送技術の文脈で、フォトニクスが開発されている 。
光センサー、ライダー、 量子通信、光電池などの最新技術において、フォトニクスは効率的、エネルギー効率的、スケーラブルなソリューションの開発において重要な役割を果たしている。フォトニクスの発展は、III-V族半導体 III-V族半導体、集積フォトニクス材料、サブミクロンレベルでの光の操作を可能にするナノ構造などの先端材料によっても支えられている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。