+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

整流ブリッジ - 定義

ブリッジ整流器は、非線形半導体素子の特性を利用して交流電圧(AC)を直流電圧(DC)に変換するために使用される電子回路である。その動作原理は二重電圧整流に基づいており、入力電圧波形の正と負の半分の両方が一方向の電流の流れに変換され、単電圧整流システムに特徴的な休止期間がなくなります。

ブリッジ整流器の構造は、高いエネルギー効率を維持しながら入力電圧の効率的な整流を保証する、グレッツ構成で接続された4つのダイオードで構成されています。導通フェーズでは、ダイオードは入力電圧によって制御され、入力信号の極性に関係なく一方向に電流を流すことができ、ブロッキングフェーズでは、出力電圧の極性の反転を防ぎます。

ブリッジ整流器の電気的特性は、しきい値電圧、導通電流、放熱能力など、使用するダイオードのパラメータに依存する。大電流システムでは、部品の発熱を抑え、ジュール効果による電力損失を最小化するために、ヒートシンクや追加の冷却層を備えたブリッジが使用される。整流ブリッジは、シリコン(Si)ダイオード技術、または炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)をベースとした最新の構造を使用することができ、これらはスイッチング損失が低く、過電圧に対する耐性が高い 。

電源システムでは、ブリッジ整流器は容量性フィルタや誘導性フィルタと連動して出力電圧リップルを低減し、安定性とDC信号品質を向上させる。出力電圧の精密な制御を必要とするアプリケーションでは、受信システムの要求に応じて整流電圧の特性を補正するために補償回路やパルスレギュレータが使用される。

整流ブリッジは、スイッチング電源、バッテリ充電システム、電気モータ駆動システム、再生可能エネルギー源で使用されるエネルギー・コンバータなど、幅広い電気・電子機器に使用されている 。産業用設計では、ブリッジは複雑なパワーエレクトロニクス回路の一部となることがあり、サイリスタまたはパワートランジスタと連動して、実効電流と出力電圧を同時に調整しながら制御された電圧整流を可能にする。

整流器ブリッジトポロジの最適化には、低電圧回路にショットキ ーダイオードを使用して伝導損失を低減すること、および従来の半導体ダイオード に固有の電圧降下を排除するデジタル制御 MOSFET を使用した能動整流技術の実装が含まれ、それによって電力変換システムのエネル ギー効率が向上する。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る