+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
微分非直線性は、信号を離散的に処理するデバイス(最も一般的なのはアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)またはデジタル・アナログ・コンバータ(DAC))において、実際の出力信号の増分と理想的な増分との偏差を特徴付けるパラメータである。これは、完全に等しいインクリメンタルステップに対する、量子化(](/jp/ja/news/library-articles/page/69146/) )の連続レベル([)間の差の変動を記述する。 デジタルシステムの文脈では、微分非直線性は、実際の量子化ステップ幅と公称値との差を指し、通常、最下位ビット(LSB - Least Significant Bit)の単位の端数で表される。
このパラメータは,データ変換の品質と精度を評価する上で重要な役割を果たす。 特に,高い直線性と信号の再現性が要求されるアプリケーションでは重要である。理想的なコンバーターは、連続するエンコーディングレベル間の一定の電圧差によって特徴付けられます。実際のシステムでは、これらの変動は製造プロセスの不完全性、温度の影響、干渉、基準回路の誤差の結果です。これらの差が1LSBを超えると、単調性の喪失、すなわち入力信号が増加しても出力信号が増加しない状況につながります。
差動非直線性は、ゼロシフトや全非直線性などの静的エラーとは独立して分析されます。このパラメータの値が高いと、信号の歪みにつながる可能性があり、信号ダイナミクスの表現精度が重要な周波数解析や測定アプリケーションでは特に顕著です。最新のシステムでは、デジタル校正や高度なトランスデューサ・アーキテクチャの使用により、差動誤差を補正する方法が用いられています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。