+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スタティック・メモリ (SRAM) - 定義

スタティック・ランダム・アクセス・メモリー(SRAM)は、エフェメラル(ephemeral) フリーアクセス半導体メモリーの一種で、電力が供給されている限り常にデータを記憶する。ダイナミック・メモリ(DRAM)とは異なり、SRAMはメモリ・セルの内容を定期的にリフレッシュする必要がない。なぜなら、情報は通常6個のトランジスタで構成される双安定回路の安定した論理状態の形で保存されるからである。

その設計の結果、SRAMは非常に速いアクセス時間と高速動作が特徴であり、データの高速読み書きを必要とするアプリケーションに特に適している。このため、特にマイクロプロセッサのキャッシュ 、データ・バッファ および内部レジスタとして使用されている。その構造はまた、ダイナミック・メモリと比較して、より大きな耐障害性を提供し、コントローラの複雑さを軽減する。

技術的には、各SRAMセルは双安定フリップフロップとして機能し、電源電圧が維持されている限り、再生の必要なく2つの論理状態のいずれかを維持できる。データ・リフレッシュの必要がないため、制御回路の簡素化に貢献するが、同時に1つのセルの面積が増大するため、DRAMに比べてメモリの充填密度と容量が制限される。

SRAMはエフェメラル・メモリであり、電源を切ると記憶された情報がすべて失われる。しかしこの技術には、アイドル状態での消費電力が低く、データにすぐにアクセスできるという利点があり、速度と信頼性が重視されるシステムに最適です。製造コストが高く、ユニットサイズが大きいため、SRAMはメイン・メモリーとしてではなく、プロセッサーや高速デジタル回路をサポートする特殊な部品として使用されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る