+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

PGA(プログラマブル・ゲイン・アンプ) - 定義

PGA(Programmable-Gain Amplifier) はプログラマブル・ゲインを持つアンプで、入力信号の増幅レベルを制御信号に応じて動的に変えることができる。このタイプのデバイスは、データ収集システム 、信号処理 におけるアナログ経路の重要な一部であり、例えばアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)による更なる処理のために適応的な信号レベル調整を必要とするアプリケーションで使用される。

PGAの主な特長は、通常、SPI 、I²Cまたはパラレル・ロジック・バスなどのインターフェースを介したデジタル制御により、多数の定義済みゲイン・レベルから選択できることです。ゲインは静的(測定前)にも動的(システム動作中)にも変更でき、測定条件の変化に対する補正、入力信号範囲の最適化、S/N比の向上が可能です。

PGAアンプは多くの場合、集積回路構造のモノリシック素子として設計され、入力フィルタ、サージ保護、オフセット補償、自動校正などの追加機能を統合することができます。その結果、測定用システム、センサー、シグナル・コンディショニング・システム、医療機器、産業用機器、オーディオ機器、通信機器などに使用されています。

PGAの特性には、広帯域、低ノイズフロア、高直線性、低温度ドリフトがあり、高精度アプリケーションでの使用が可能です。](/jp/ja/news/library-articles/page/62242/)ADCとのインターフェースにおいて、適切なゲイン設定はコンバーターのダイナミック・レンジを最大限に活用することを可能にし、アナログ信号のデジタル化([)の品質と精度に直接影響します。PGAを使用したシステムの設計では、入力インピーダンス、伝搬遅延、デジタル制御経路からの干渉の可能性を考慮する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る