+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

圧電 - 定義

圧電体とは、圧電特性を示す材料のことで、機械的変形によって電荷を発生させ、逆に、電界 の印加に応じて機械的に変形する能力のことである。この現象は、圧電体の非対称な結晶構造が、結晶格子内でイオンシフトを引き起こし、電気双極子の形成につながる結果である。

圧電体は、石英のような天然素材と、チタン酸バリウムやPZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ベースの圧電セラミックなどの合成素材に分けられる。合成材料は、感度が高く、製造工程で特性を形作ることができ、幅広い環境条件にわたってパラメータが安定しているため、工学的な実践でより一般的に使用されています。

圧電現象は、幅広い技術装置やシステムで利用されています。](/jp/ja/news/library-articles/page/69810/)発生モードでは、圧電体は圧力、振動、音響、力センサーとして使用され、例えばマイクロホン、超音波検出器[、加速度計、地震変換器などに使用されます。作動モードでは、精密駆動装置、インクジェットプリンターのノズル、超音波発生装置、ナノメートルの位置決め機構などのアクチュエーターとして使用されます。

圧電体の性能特性は、その化学組成、結晶方位、分極モード、機械的条件に依存します。重要なパラメータは圧電定数で、変形の大きさと発生する電圧の関係を定義します。これらの材料は誘電特性も示し、電子システムのコンデンサ、共振器、周波数フィルタに使用されます。

安定性、高速応答、過酷な条件下での動作能力により、圧電体は現代のセンサー技術、医療、航空宇宙、精密機械、マイクロエレクトロニクスに不可欠なコンポーネントとなっています 。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る