+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
誘電分極は、外部電界の影響下で誘電体内の電荷が秩序化する物理現象である。この電界の結果、材料の分子や原子が電気的変形を起こし、負電荷の中心に対して正電荷の中心が移動する。このシフトの影響により、微視的な双極子モーメントが発生し、それが積み重なって物質の巨視的な分極が形成される。
分極プロセスは、自由電荷の流れではなく、原子または分子構造内の非常に小さな距離における電荷の変位を伴います。物質の構造や相互作用の種類によって、電子雲の変位に伴う電子分極、結晶格子中のイオンの変位に起因するイオン分極、永久双極子の電界方向への配向に伴う配向分極など、さまざまな分極メカニズムが区別される。
誘電分極は内部電界につながり、物質内の外部電界を弱めるため、内部電界強度の実効値が減少する。この効果の大きさは、材料の比透磁率(εᵣ)によって表され、誘電体( )が電界のエネルギー(](/jp/ja/news/library-articles/page/69198/) )を蓄える能力([)を決定します。透磁率が大きいほど、分極効果は強くなります。
この現象は、コンデンサ、導波管、絶縁体 の動作や、誘電体媒体中の電磁波の伝播に影響するため、電気 工学および電子工学において基本的に重要である。交流電界の動的条件下では、材料の応答は周波数に依存し、誘電分散現象や誘電損失を引き起こします。技術的な応用では、誘電体の分極特性は、制御された静電容量部品、電気光学材料、センサー、マイクロ波部品の設計に使用されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。