+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

波の偏光 - 定義

波の偏光とは、電磁波のような横波の性質で、波の伝播方向に垂直な面内で、電界ベクトル(最も一般的なのは電界)が時間とともに変化する方向とその仕方を表す。電磁波の場合、電場と磁場が波の伝播方向に対して垂直に振動するため、偏光は電場ベクトルのことを指す。

空間のある点における電場ベクトルの端の軌跡によって、さまざまな偏光の形がある。偏光は、ベクトルが単一の固定軸に沿って振動する場合は線形に、一定の角速度で円を描く場合は円形に、楕円に沿って動く場合は楕円形になります。円偏波や楕円偏波の場合、ベクトルの回転方向は時計回りにも反時計回りにもなり、これは不均質または異方性媒質中の波動伝播の解析において重要である。

偏波は、無線技術、光学、電気通信、レーダー 、アンテナシステムにおいて極めて重要である。正しい偏波のタイプを選択することは、信号の送受信の効率、干渉の最小化、システムの互換性に影響します。例えば、無線通信では、送信アンテナと受信アンテナの偏波方向を一致させ、伝送効率を最大にする必要があります。光学分野では、偏光は光のフィルタリングや材料特性の研究、ディスプレイ技術に利用されている。

大気中や光ファイバー などの伝搬環境では、反射、屈折、分散、複屈折によって偏光が変化することがある。このような場合、信号の完全性を維持するために、偏光の変化を制御または補正するシステムが使用されます。偏光を数学的に記述する場合、多くの場合、ベクトル形式またはジョーンズ行列とストークス行列が使用されます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る