+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

PROM (プログラマブルリードオンリーメモリ) - 定義

PROM(Programmable Read-Only Memory) は、不揮発性 半導体メモリーの一種で、製造工程後にユーザーがデータを一度プログラムすることができる。チップ製造中に内容が永久に保存される古典的なROM とは異なり、PROM は最初で最後の書き込みが行われるまで空のままです。

PROMへの情報の書き込みは、内部接続の構造を物理的に変化させることで実現されます。通常、適切なパラメータを持つ電気インパルスを使用して、細い糸(ヒューズと呼ばれる)を焼き切ることによって行われます。このプロセスは不可逆的で、一度プログラムされると、メモリの内容を変更したり消去したりすることはできない。このため、PROMはデータの永続性と偶発的な変更に対する保護が必要な場合に使用されます。

構造的には、PROMは、選択的にプログラム可能な素子に接続されたトランジスタまたはダイオードのグリッドとして編成されたメモリセルのマトリックスに基づいています。データを読み出すには、各セルの導通状態をチェックする必要がありますが、これは情報が保存されている間、電力を必要とせずに迅速に行われます。

PROMは1980年代から1990年代にかけて電子機器に広く使用されたが、その後EPROMやEEPROMなど、より柔軟な技術に取って代わられた。にもかかわらず、PROMは、低コスト、シンプルな設計、メモリー内容の外部からの改ざんに対する耐性を必要とするシステムで、いまだに見かけることがある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る