+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
*バック・コンバーターは、連続的なエネルギーの流れを維持しながら、入力電圧をより低い出力電圧に変換する機能を持つパワーエレクトロニクス・デバイスです。技術的な文脈では、この用語は最も一般的に、バック DC/DCコンバーターとして知られるものを指し、電源から得られる電圧よりも低い電圧を必要とする電子回路に電源を供給するために使用される。
降圧コンバータの動作は、パワー・トランジスタの高速スイッチングと、インダクティブ部品と容量性部品によるエネルギー蓄積とフィルタリングの原理に基づいている。ここで重要なプロセスは、パルス幅変調(PWM) 、スイッチング素子のオン時間とオフ時間の比率に応じて出力電圧の平均値をレギュレータすることである。これにより、高いエネルギー効率で出力電圧を正確に制御することができる。
技術によって、この種のコンバーターは連続モードまたは不連続モードで動作することができ、これは動的特性と電磁干渉のレベル に影響する。ダウンコンバータは、効率、小型化、電圧安定性が重要なスイッチング電源、電池システム、自動車、IoT機器 で一般的に使用されている。
産業用アプリケーションでは、降圧コンバーターは、保護、診断、および通信機能を統合した、より大規模なパワーエレクトロニクスシステムのコンポーネントとして登場することもあります。その設計には、電圧範囲、負荷電流、効率、許容リップル、および他のシステム・コンポーネントとの電磁両立性などのパラメータを考慮する必要があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。