+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
干渉 は、電気・電子・電気通信システムにおけるチャネル間または伝送路間の不要な信号干渉現象である。ある回路から別の回路へ何らかの信号エネルギーが伝達され、干渉、情報の歪み、伝送品質の劣化につながることがある。クロストークは、有用な信号への干渉としても、独立したチャンネル間の意図しない内容の変調としても発生する。
この現象には伝導と放射がある。伝導クロストークの場合、干渉信号は、電源ライン、グラウンド、コネクタなどの共通導電経路を介して隣接トラックに到達する。その他、放射型では、近接して動作するケーブル、回路基板、回路間で電磁結合が発生し、これは高周波数または高速スイッチングにおいて特に重要です。
アナログシステムでは、クロストークは隣接チャンネルに不要な信号が存在することになり、例えばオーディオリスニングの妨害となります。デジタル伝送では、データの誤認識、BER(Bit Error Rate) (ビット誤り率)の低下、同期 (同期)の喪失につながる可能性がある。クロストークの影響は、ケーブルの長さや形状、シールド、インピーダンス、 トラックの特性、信号の周波数、回路設計の品質など、多くの要因に依存する。
クロストークの最小化は、プリント回路基板、マルチチャンネルシステム、伝送ケーブル、通信インターフェースの設計において重要な課題である。トラック分離、シールド、ケーブル撚り、PCBトポロジーの選択、フィルターや差動技術の使用など、適切な方法がこの目的のために使用されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。