+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[ [デジタル・アナログコンバーター(DAC、またはデジタル・アナログ・コンバータ) は、一連の数値で表されるデジタル信号](/jp/ja/news/library-articles/page/62244/) を、対応する連続的な振幅を持つアナログ信号](/jp/ja/news/library-articles/page/62242/) に変換するために使用される電子回路です。 DACは、デジタル処理後のデータをアナログ形式で出力する必要があるシステムにおいて重要な役割を果たします。例えば、アクチュエータの制御、情報の音声や映像への変換などが挙げられます。
このコンバーターの動作原理は、アナログ-デジタル変換器(ADC)が行う処理の逆に基づいています。 通常、2 進形式で保存される各デジタル値は、固定された変換範囲と分解能に従って、対応する電圧または電流レベルに変換されます。その結果、階段状の信号が生成されますが、これをアナログフィルタを使用して平滑化することで、滑らかな変化を持つ波形を作り出すことができます。
DACの主要なパラメータは、分解能(ビット数 )、精度、処理速度、および出力電圧範囲です。分解能が高いほど、より多くの出力レベルを生成できるため、連続する信号値間の差が小さくなり、デジタル信号をより詳細に表現することができます。 処理速度は、コンバーターが出力の状態を更新できる頻度を決定するものであり、アナログ値の動的な変化が求められるアプリケーションにおいて重要です。
DACは、オーディオシステム、産業用オートメーション、計測器、楽器、制御システム、および変調信号を生成するシステムで使用されています。 用途に応じて、抵抗加重型、ラダー型R-2R、シグマデルタ型、パルス幅変調型などのその他アーキテクチャが採用されます。適切な技術の選択は、精度、速度、およびノイズレベルに対する要件によって決まります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。