+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
**日射計***は、空半球から水平面に到達する全日射量を記録するために使用される精密測定器である。直達日射と大気中で散乱された日射の両方が含まれる。日射計は、気象学、太陽エネルギー、精密農業、気候研究の分野で使用され、放射照度の正確な測定は、エネルギーバランスと太陽光発電システムの効率を評価するために非常に重要です。
日射計の動作原理は熱電効果に基づいており、センサーの黒くコーティングされた表面に太陽光が入射するとセンサーが発熱し、吸収面と基準体との温度差によって、放射強度に比例した電圧が発生する。この信号は測定システムによって記録・処理され、通常は1平方メートルあたりのワット数(W/m²)で表される値を得ることができる。
測定の精度と再現性を確保するため、日射計は、紫外線から近赤外線 までの幅広い波長の放射線を透過する素材でできたドームを備えている。ドームは、風雨や汚れの影響からセンサーを保護すると同時に、反射や熱損失による誤差を最小限に抑える。プロフェッショナル用途では、校正システム、セルフクリーニング機構、ドーム加熱も使用され、変動する環境条件下での長期にわたる信頼性の高い運用を可能にしている。
日射計の測定精度は、太陽光発電設備からのエネルギー生産の予測、気候分析、大気システムにおけるエネルギーの流れを記述する数値モデルの検証において極めて重要です。日射計は、測定器のクラス(例:ISO )に応じて、基準測定と現場での運用作業の両方に使用することができます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。