+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[ [ピルゲオメーター( )は、大気、雲、地表から放出される長波放射(赤外線領域: )を測定するための専用計測器です。 総太陽(短波)放射を測定するパイラノメーター](/jp/ja/news/library-articles/page/69510/) とは異なり、パイロメーターは、通常4.5~50マイクロメートルの熱放射領域における熱収支を分析するように設計されています。このパラメータは、気候研究、気象学、および熱伝達](/jp/ja/news/library-articles/page/69868/) に関連するシステムのエネルギー分析において極めて重要です。
パイロゲメーターの動作原理は、検出器に到達する熱エネルギーフラックスを測定することに基づいています。検出器は、長波長域の放射を吸収する黒色コートで覆われています。 検出器は通常、熱電素子またはボロメーター の形態をとり、その表面と既知の温度を持つ基準体との間の温度差を記録します。その結果生じる電圧信号は、入射放射と装置自体から放射される放射との差に比例するため、最終的な計算では装置自身の熱放射を考慮に入れる必要があります。
測定精度を確保し、短波長放射の影響を除去するために、パイロゲオメーターには、選択された波長範囲の放射のみを選択的に透過させるスペクトルフィルターまたは光学ドームが装備されている。また、このドームは、風、湿度、降水などの大気条件の影響から高感度な素子を保護する役割も果たす。 より高度なモデルでは、内部温度を制御するアクティブシステムや、精度を高めるための補正アルゴリズムが採用されている。
パイロゲオメーターは、その他、地球のエネルギー収支を評価するシステム、気候モデル、夜間の熱放射による放射損失の測定、および地表と大気間のエネルギー交換に対する大気条件の影響に関する研究などで使用されています。 気候変動に関連するプロセスや、建築環境のエネルギー効率を正確に監視する必要性が高まるにつれ、これらの測定の重要性も増しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。