+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ボロメーター - 定義

ボロメーターは、電磁放射の検出と測定のための高感度測定器です 、特に赤外線と電波の範囲 。その動作は、適切な検出材料による放射エネルギー](/jp/ja/news/library-articles/page/61808/) の吸収[によって引き起こされる温度上昇の測定に基づいている。温度変化は、測定素子の物理的特性(多くの場合、抵抗)を変化させ、これにより入力信号のパワーを正確に決定することができる。

基本的なボロメーターは、吸収材料と感温素子(通常は薄い導体 または半導体 )で構成されている。放射線が吸収されると、材料が発熱し、その結果生じる電気伝導度の変化が電子回路によって記録される。この種のデバイスは感度が高いため、非常に微弱な信号でも検出することができ、そのためボロメーターは天文学、分光学、材料研究、熱画像技術で使用されている。

ボロメーターは、放射範囲や用途に応じて様々なタイプが使用されている。宇宙観測所で使われる極低温ボロメーターもあれば、赤外線サーモグラフィなどに使われる常温ボロメーターもある。先進的なものでは、MEMS(Microelectromechanical Systems:微小電気機械システム) を使用し、検出器の小型化やボロメーターアレイの作成を可能にしている。

ボロメーターは、その設計と動作モードにより、特定のスペクトル範囲内の全放射エネルギーを測定する波長選択性検出器ではない。測定の精度は、特に、測定素子の断熱効果(](/jp/ja/news/library-articles/page/69058/) )と環境の温度安定性([)に依存します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る