+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

QWERTZ(タイプライター用キーボード) - 定義

QWERTZ(タイプライター用キーボード) は、ドイツ、オーストリア、スイスなどのドイツ語圏で主に使用されている英数字キーボード配列の一種です。 その名称は、文字キーの上段にある最初の6文字の独特な配置に由来しており、QWERTY のレイアウトとは異なり、文字「Y」の代わりに「Z」が配置されています。 この変更は、ゲルマン語圏において「Z」という文字の使用頻度が高いことに起因しており、これによりタイピングのエルゴノミクスが向上し、テキスト入力の効率が高まります。

歴史的な文脈では「タイピスト用キーボード」としても知られるQWERTZキーボードは、オリジナルのタイプライターの配列を改良したものであり、ドイツ語、スイス語、ハンガリー語で使用される発音区別符号や特殊記号の配置を考慮し、ユーザーの特定の言語的ニーズに合わせて調整されています。 アクセント記号やウムラウト(例えばä、ö、ü)を入力するキーは操作しやすく、これによりスムーズな文章作成が可能になります。

現代のコンピュータでは、QWERTZレイアウトはハードウェアおよびソフトウェアの両方で機能し、オペレーティングシステムの設定を現地の言語設定に容易に合わせることができます。 編集、翻訳、管理などの業務用途において、このレイアウトは直感的なキー配置を提供し、長時間のテキスト入力時のユーザーの疲労を大幅に軽減します。技術的な観点では、QWERTZキーパッドは、の全文字セット、Unicode 、およびその他ヨーロッパ言語のエンコード規格に対応しており、これは国際的な環境での互換性を維持する上で不可欠です。

コンピュータキーパッド

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る