+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

QWERTY (プログラマー用キーボード) - 定義

QWERTY(プログラマー用キーボード) は、最も広く使われている英数字キーボードのレイアウトで、最初の6文字が文字キーの左上行に並んでいることから名付けられた。19世紀にクリストファー・レイサム・ショールズがタイプライター用に設計したもので、使用頻度の高い文字を適切に配置することで、レバーの機械的なロックを最小限に抑えることを意図している。今日、QWERTY配列は、英語やその他の言語用にアレンジされ、パソコン、ノートパソコン、モバイル機器の標準となっている。

いわゆる「プログラマー用キーボード」の文脈では、この用語はプログラミングに携わるユーザーの特定のニーズに適応したQWERTY配列のことを指す。プログラマー用キーボードには、通常、カッコ、セミコロン、論理演算子、疑問符など、コーディングに関連する特殊文字へのフルアクセスが含まれ、高速で人間工学的な入力が可能なレイアウトになっています。ソースコード 。多くのオペレーティング・システムでは、「プログラマー・キーボード」はQWERTYの変種を指し、ダイアクリティカル・キャラクターはキーの組み合わせでアクセスでき、符号化スイッチと自然なテキスト入力をシームレスに切り替えることができる。

技術的には、プログラマーのキーパッドは、拡張レイアウトASCII およびUnicode をサポートしており、国際的なソフトウェア環境で作業する際に不可欠な、複数の文字エンコーディング標準を自由にサポートすることができます。DvorakやColemakのような多くの代替案があるにもかかわらず、QWERTYレイアウトの人間工学は、確立されたユーザーの習慣とハードウェアおよびシステムソリューションにおける偏在性により、支配的な選択肢であり続けています。

コンピューターのキーパッド

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る