+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69208/) リラクタンス(Reluctance) は、ある磁気回路([)が磁束の流れに与える抵抗を記述する物理量である。電気回路の抵抗と類似しているが、磁界中で起こる現象を指す。リラクタンスは、磁気回路の形状と、それが構成される材料の特性(主に磁路の長さ、断面積、媒体の透磁率)に依存する。
数学的には、リラクタン スは起磁力(MMF)と磁束の比として定義されます。、SI単位系では 、アンペア毎ウェーバー(A/Wb)で表されます。磁束経路の長さとともに増加し、断面積の増加または透磁率の高い材料の使用とともに減少する。透磁率が非常に低い真空や空気はリラクタン スが高く、鉄や鋼のような強磁性体はリラクタン スが非常に低い。
リラクタンスは、トランス、コイル、モーター、電磁デバイスの設計において重要な役割を果たし、磁束を適切に誘導することで高いエネルギー効率を達成することができます。技術的な慣行では、磁性材料の飽和やコア内のエアギャップの存在に起因するリラクタンスの非線形性も考慮されます。磁気回路では、電気回路と同様に、オームの法則のアナロジーが使用され、簡略化された回路方程式を使用してフラックスの流れをモデル化することができます。
リラクタン スを理解しコントローラーで制御することで、磁気回路を損失、インダクタンス および磁界分布に対して最適化することができます。これは、パワーデバイスにおいても、オートメーショ ンシステム用のセンサーやアクチュエータ においても重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。