+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ソニックモーター( )は、音波のエネルギーを利用して運動やトルクを発生させる機械装置である。この種のモーターの動作原理は、共鳴や音響放射圧などの音響現象を利用して、内部部品の動きを誘発したり、作動媒体にエネルギーを伝達したりすることに基づいている。 従来の電磁気式、内燃式、またはハイドロリック式のエンジンとは異なり、ソニックモーターは磁場、燃料の燃焼、または流体圧力を利用せず、音響周波数帯域または超音波 の範囲で精密に制御された機械的振動を利用します。
この原理の実用的な応用例として最も一般的なのは、圧電効果に基づいて動作する、いわゆる超音波モーターです。 このような構造では、非常に高周波の振動波が発生し、振動要素の表面に微小な動きを誘起します。この動きは、適切な機械的結合によって直線運動または回転運動に変換することができ、位置や速度を極めて精密に制御することが可能になります。 この種のモーターは、高い応答性と低騒音動作を特徴としており、そのため、小型化、潤滑不要、高速応答が重要な、精密光学機構、マイクロロボティクス、医療、オートメーションシステム などで使用されています。その他、精密光学機構、マイクロロボティクス、医療、 オートメーションシステム x
「ソニックモーター」という用語は、より広範で理論的な意味合いを持ち、非接触材料搬送の研究など、概念的または実験的な文脈で使用されることもありますが、技術的な実務においては、主に超音波領域で動作し、音波 を主な駆動源とする装置を指します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。