+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[SSI(Small Scale Integration:小規模集積) とは、集積回路技術の発展における初期段階を指す用語であり、1つのチップに少数の論理ゲート や電子部品が搭載されていたもので、通常は数十個程度を超えることはありませんでした。 この技術は 1960 年代から 1970 年代にかけて広く使用され、電子回路の小型化において重要な役割を果たし、ディスクリート部品に基づく複雑なシステムに取って代わりました。
フリップフロップ回路は、主に基本的なAND、OR、NOT演算などの単純な論理機能を実装するため、またフリップフロップ、カウンター、レジスタを構築するために使用されました。その複雑さは限定的でしたが、スルーホール実装に基づく以前のソリューションよりも、よりコンパクトで、電力効率が高く、信頼性の高いデジタルシステムの構築を可能にしました。 SSIは、MSI(中規模集積)、LSI(大規模集積)、あるいはVLSI(超大規模集積)](/jp/ja/news/library-articles/page/69824/) といった、より高度な集積レベルの開発の基礎となり、複雑なプロセッサ、コントローラー、メモリの実現を可能にしました。
今日の技術の文脈では、SSI は大規模集積プロジェクトにはもはや適用されませんが、教育や、非常に単純で分析しやすい論理ソリューションを必要とする回路では、依然として使用されることがあります。 また、この用語は、マイクロエレクトロニクスの歴史的発展の分析 や、単一のチップ上で実現される論理機能の数に基づく集積回路の集積度の分類においても、依然として関連性を持っています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。