+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

安定器 - 定義

安定器( )とは、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯、メタルハライドランプなどの放電光源の電源システムで使用される電気・電子機器であり、点灯中にランプを流れる電流を調整・安定させる役割を果たします。放電ランプ では、点灯の瞬間、抵抗値が極めて低くなります 。これを適切に制御しないと、電流が過度に増加し、その結果、光源が損傷する恐れがあります。安定器は電流を安全な定格値に制限し、ランプの適切な動作条件と寿命を確保します。

従来の方式では、安定器は電磁チョークの形態をとっており、その誘導特性によって電流を制限していました。半導体回路に基づく現代の電子安定器は高周波で動作するため、エネルギー効率が大幅に向上し、光のちらつきが低減され、快適性が向上します。 また、安定器はスムーズな点灯、光量制御、照明管理システムとの連携といった機能も実現します。

照明技術での使用に加え、「安定器」という用語は機械システムや航空宇宙システムの文脈でも見られ、そこでは物体の動きや位置を安定させる要素を指します。 しかし、電気工学の文脈において、安定器の主な役割は依然としてランプを保護し、その寿命を通じて最適な動作条件を確保することにあります。今日のエネルギー効率基準は高効率安定器の使用を推奨しており、その結果、エネルギー消費量と温室効果ガスの排出量が削減されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る