+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
音響ノイズ( )とは、明確な調和構造や予測可能な時間的パターンを欠いた無秩序な音であり、空気などの弾性媒質における音圧のランダムな変動によって生じるものである。物理学的には、ノイズは広帯域にわたる波動現象であり、多くの場合連続的な性質を持ち、明確に支配的な音調成分を持たない。 技術的および環境的な実務においては、この用語は、有用な信号の知覚を妨げたり、聴覚的な不快感を引き起こしたりする音を指す。
その他には、自然由来のもの(例えば風音、海音)、技術由来のもの(機械の稼働音、車両の交通音)、および電気音響機器や拡声システムの動作に関連する内部由来のものなど、様々な発生源がある。 電気音響学および計測音響学において、ノイズは、音の伝送品質、ならびに録音、再生、および信号処理システムの有効性に関連する現象として扱われます。 。 マイク、アンプ、ノイズ低減システムの設計などの工学的な用途において、ノイズは信号対雑音比(SNR)の制限要因であり、SNR は音の明瞭度に影響を与える重要なパラメータです。
その他には、技術的な観点から、周波数帯域におけるエネルギー分布に応じて分類されるさまざまな種類の音響ノイズがあります。例えば、ホワイトノイズ (パワースペクトルが一定)、ピンクノイズ(オクターブあたり 3 dB のパワー低下 )、またはブラウンノイズ(高周波成分の減衰がさらに強いもの)などです。 音響ノイズの解析とモデリングは、音響環境の設計、音響工学、および騒音対策において重要であり、これには、望ましくない音が人間の健康や快適性に与える影響の評価も含まれます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。