+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
熱電対 は、ゼーベック効果を利用して、その他のかつ鉄製の2本の接続された導体](/jp/ja/news/library-articles/page/62206/) 間の温度差を正確に測定する温度センサーです。 その動作原理は、基準点と測定接点間の温度勾配によって熱電電圧が発生することに基づいており、これにより温度差を測定された温度値に比例する電気信号に変換することが可能となります。
熱電対の基本構造は、一端が接続された 2 本の金属導体で構成されており、そこで熱エネルギーが電位に変換されます 。システムの開放端で発生する電圧を読み取るには、基準温度補正を使用する必要があります。これは、補正回路、または追加の半導体センサーに基づくデジタル補正によって実現されます。 電圧-温度特性は、使用される導体の材料組成に依存し、これが動作範囲と測定精度を決定する。
熱電対の構成に使用される金属の固有の特性により、K型(ニッケル-クロム/ニッケル-アルメラル)、 J(鉄-コンスタンタン)、T(銅-コンスタンタン)、あるいはSおよびR(白金-ロジウム)といった標準タイプに区別されます。これらは、温度範囲、安定性、および化学環境に対する耐性が異なります。 高温用熱電対は冶金、発電、材料工学で使用され、一方、低温用モデルは極低温システム、研究実験室、およびHVAC などの用途で使用されます。
熱電対を測定システムにインターフェースするには、周囲温度の影響による測定誤差を最小限に抑えるために、高分解能のアナログ-デジタルコンバーターと冷接点補償システムが必要となります。最新のデータ収集システム で使用されるマイクロプロセッサチップは、アルゴリズム を実装しており、熱電対特性の非直線性を補正することで、広い測定範囲にわたって正確な温度測定を可能にしています。
熱電対の堅牢性は、セラミック、ステンレス鋼、または耐酸化性合金で作られた特殊な保護シースの使用によるものであり、これにより、過酷な化学環境、高圧、および極端な温度条件下での使用が可能になります。 その設計には、鉱物絶縁(MI)ガードが含まれる場合があり、これにより機械的耐性が向上し、[温度変化に対する応答時間が短縮されます。これは、動的なプロセスにおいて極めて重要です。
熱電対は、産業プロセス制御、内燃機関の診断、電力システムの監視、および高い測定精度を必要とする科学研究など、幅広い用途で使用されています。 熱電対をのIoTシステム やテレメトリーネットワークと統合することで、リアルタイムの遠隔温度監視や予知保全アルゴリズムの実装が可能となり、産業用および研究用システムの信頼性と運用効率が向上します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。