+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
トライアック( )は、交流(AC) の流れを制御するために設計された半導体計装デバイスであり、双方向制御スイッチとして機能します。これはサイリスタの機能を拡張したもので、適切なゲートパルスにより電流を双方向に流すことができます。 この特性により、トライアックはブリッジ整流器や追加のスイッチング素子を必要とせずに、AC回路の電力制御に使用できます。
トライアックの設計は、p型領域とn型領域が交互に配置された5層構造に基づいており、2つの結合したサイリスタに似た2つの対称回路を形成しています。 この素子には、3つの電極 があります。負荷電流が流れるMT1(Main Terminal 1)およびMT2(Main Terminal 2)という主電極と、制御パルスが印加されるゲート電極(G - Gate)です。 MT1とMT2間の電圧がしきい値に達し、かつゲートに適切なパルスが印加されると、導通が開始される。一度導通状態になると、トライアックは負荷電流が保持値を下回るまでオン状態を維持する。
トライアックは、電力制御システム、照明用調光器、単相モーター速度制御装置、ヒーター制御装置、およびソリッドステートリレーで広く使用されています。交流電圧の両方向でスイッチングできる特性により、特に家庭用および産業用アプリケーションにおいて、アクチュエータ回路の設計を簡素化することができます。 トライアックを用いた回路設計を行う際は、定格電流・電圧、ターンオン電流、ゲート感度、および商用電源の妨害や過渡現象に対する耐性といったパラメータを考慮することが重要です。トライアックの正常な動作と保護を確保するために、バリスタ、ダイアック、またはスナバ回路などの追加部品がしばしば使用されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。