+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
フェイルセーフ( )は、フェイルセーフ()とも呼ばれ( )、潜在的な故障や機能喪失が発生した場合、装置()、コンポーネント( )、あるいはシステム全体が、人、環境、またはインフラへのリスクを最小限に抑える状態に移行するように設計された工学システムの概念を指します。 フェイルセーフ機構は安全工学の不可欠な部分であり、産業オートメーション、鉄道および航空輸送、電気工学 、原子力、ロボット工学 、情報システム、医療などの分野で使用されています。
フェイルセーフ動作の前提は、エラー、停電、制御信号の切断、または限界パラメータの超過が発生した場合、システムが自動的に保護機構を作動させることです。例えば、バルブを閉じたり、電源を遮断したり、緊急手順を開始したり、アクチュエータをデフォルトの位置に設定したりします。 フェイルセーフを実装するには、詳細なハザード分析(例えば、FMEA 、HAZOP)と、冗長性、パッシブな材料の安全性、およびフォールトトレランス(耐障害性)の考慮が必要となります。
デジタルシステムにおいて、フェイルセーフは、故障検出および自己修復アルゴリズム、ハードウェアウォッチドッグ、またはデータラインの短絡回路を通じて実現できます。「フェイルオペレーショナル」戦略とは対照的に、フェイルセーフは機能の維持を保証するものではありませんが、安全性が最優先で維持されることを保証します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。