+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電気的ノード - 定義

電気的ノード( )とは、電気回路( )において、少なくとも3本の電流が流れる分岐線が接続する点を指します。理論的には、抵抗性、容量性、誘導性といった性質にかかわらず、接続されたすべての導線および素子が同じ電位( )を持つ点を指します。 回路解析において、ノードの概念は、電気工学および電子工学 の必須道具であるメッシュ法やノード法を使用する際に極めて重要です。

ノードは、回路の異なる部分間の電圧を定義する際の論理的な基準点として機能します。回路内の特定の点における電圧は、選択された基準ノード、いわゆる接地または零点に対する電位に関連していると仮定されます。 これに基づき、電流と電圧の関係を記述する方程式が構築されます。これは、ノードへの流入電流と流出電流の代数和がゼロになるという、電流に関するキルヒホッフの法則に従っています。

工学の実務において、ノードの概念は電気回路図の解析だけでなく、電力網、集積回路、電力システム、およびロジック集積回路のモデリングにも用いられます。多接続回路において、ノードの特定を行うことで、解析の複雑さを軽減し、PCB設計を最適化し、ネットワークの特性を記述する行列 を自動的に生成することが可能になります。

回路トポロジの観点から、ノードは分岐間の境界を定義します。分岐とは、単一の回路素子またはそれらの集合を含み、電流の流れの方向が一意に定義された基本的なネットワーク区間です。ノード解析は、電子回路の設計および診断における基本的なツールの一つであり、コンピュータシミュレーションと従来の手計算の両方をサポートします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る