+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
オペアンプ( )は、汎用性の高い高出力電子部品であり、通常は集積回路として実装され、非反転入力と反転入力の2つの入力間の電圧差を増幅するように設計されています。その動作は、正帰還(feedback)の原理( )に基づいており、これにより利得や処理される信号の波形を精密に制御することが可能になります。 その汎用性の高さから、オペアンプはフィルタ、積分器、微分器、コンパレータ、増幅器、またはアナログ-デジタルコンバーターなどのアナログ電子回路における基本的な機能ブロックとなっています。
理想的なオペアンプは、無限の開回路電圧利得、無限の入力インピーダンス、およびゼロ出力インピーダンスを特徴としています。これは、信号源に負荷をかけず、信号損失なしに任意の負荷を駆動できることを意味します。実際には、これらのパラメータには物理的な限界がありますが、現代の設計では幅広い用途において非常に高い性能を発揮します。
オペアンプは、線形および非線形の構成で動作するように設計されている。線形構成では、とりわけアナログ信号の精密な増幅、電圧の加算、フィルタリング、および補正を行う。 非線形用途では、しきい値検出器、スイッチ、または波形発生器として機能します。広い周波数範囲、低ノイズ、高速なインパルス応答、および極めて微小な信号を扱う能力により、測定システム、データ収集 およびオーディオ機器において不可欠な存在となっています。
構造的には、オペアンプは増幅用の内部入力段と出力段を含み、通常はバイポーラトランジスタまたはMOSFETをそれぞれ使用しており、その動作は回路機能を定義する外部のパッシブ部品に依存しています。 LM741、TL081、あるいは最新のオプレール型オペアンプなどの標準モデルは、教育、研究、およびエレクトロニクス産業で広く使用されています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。