+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69616/) 熱電現象( )とは、導電性または半導体材料において、熱的効果と電気的効果のインターフェースで生じる一連の物理現象の総称である。これらは、温度勾配または電流の存在下で、熱エネルギーと電気エネルギーが相互に変換される現象である。 主要な熱電現象には、理論的および実用的に重要なゼーベック効果、ペルティエ効果、トムソン効果があり、これらはセンサー、発電機、冷却システムの設計において実用的な役割を果たしている。
ゼーベック効果は、2種類の異なる導電性材料が閉回路で接続され、そのコネクタの温度が異なる場合に発生する。これにより、温度差に比例する起電力([)が生じ、熱を電気エネルギーに直接変換することが可能となる。これが温度センサー - 熱電対の原理であり、熱電対は単純だが非常に効果的な温度センサーである。
ペルティエ効果は、その他2つの異なる導電性材料の接合部に電流が流れる際、熱の吸収または放出 に基づいています。 これにより、メカニカル・コンポーネントを使用せずに、表面を能動的に冷却または加熱することが可能になります。この効果はペルチェモジュールに利用されており、電子冷却器、検出器、赤外線検出器 、および医療機器で一般的に使用されています。
トムソン効果はあまり知られていませんが、同様に重要な現象です。これは、均質な材料に電流が流れると、温度勾配が生じ、コネクタだけでなく材料の体積全体で熱の吸収または放出が起こるというものです。
熱電現象は、電気伝導度、熱伝導度、ゼーベック係数といった材料特性に強く依存するため、特に半導体 において、パラメータが最適化された新しい熱電材料の開発は、活発な研究分野となっています。 これにより、産業廃棄物から熱エネルギーを回収する装置や、従来の方法では実用化が困難な用途向けの精密冷却システムの設計が可能になります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。