+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

光波とデータ転送

発行日: 09-01-2026 🕒 5 分钟阅读

光ファイバー,光ファイバー・ケーブルは、光パルスを利用して、比較的信号損失の少ない長距離を高速でデータ伝送する伝送媒体である。.光ファイバー・ケーブルは、光パルスを利用して比較的信号損失の少ない長距離を高速でデータ伝送する伝送媒体である。.これは、光ファイバーのコアに光ビームを通すことで可能になる。.従来のケーブルに比べて帯域幅が広いため,光ファイバーは人気を集めており、以下のような分野で使用されている。,医療や産業などの分野で使用されている。.

光ケーブルの構造は?

光ケーブルは光ケーブルは、いくつかの基本層,光ケーブルは、光パルスを使用してデータを伝送することができる構造を形成するいくつかの基本的な層で構成されています。.光ケーブルの構成

  • コア(英語:Core)
    コアは光ファイバーの中心となる要素であり、光パルスを用いたデータ伝送において重要な役割を果たします。通常、人の髪の毛に近い直径を持つガラス製の柔軟な繊維で作られています。コアを構成するファイバーは屈折率が高く、これにより光パルスが光ファイバーのコア内部で全反射します。全反射の効果により、コアに入射した光波は、コア内部で何度も反射しながらも、その特性を維持することができます。これは光ファイバーに損失がまったくないという意味ではありませんが、銅線ケーブル と比較すると、その損失ははるかに小さいものです。
  • クラッド(英語:Cladding)
    光ファイバーを構成する次の要素がクラッドです。クラッドは主に、コアよりも屈折率の低いガラスで作られています。クラッド(被覆層)はコアを保護する役割を果たし、伝送される光パルスに対するバリアとなります。これにより、光波が再びコア内部へと導かれ、データ伝送が可能になります。
  • 保護被覆(英語:Buffer Coating)
    次の要素は保護被覆で、クラッドの外側に配置される材料層です。この層は耐久性を高め、気象条件や化学物質に対する耐性を確保するという重要な役割を担っています。保護被覆は通常、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)などのプラスチック、または FEP や PFA などのフッ素系ポリマーで作られています。
  • 外被(Outer Jacket)
    光ファイバーの最後の要素が外被です。これは構造全体を機械的損傷、湿気、紫外線から保護する役割を果たします。光ファイバーの用途に応じて、外被にはさまざまな材料が使用されます。最も一般的な材料には、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエチレン(PE)、および熱可塑性ポリウレタン(TPU)があります。

付録No..1 - 指定された構造部品を持つ光ファイバの構造を示す図面.

構造による光ファイバの内訳

適切な光ケーブルを選ぶには、ファイバー容量,ファイバー容量,距離,設置費用とメンテナンス費用.モーダル・タイプ別,光ファイバーケーブルは次のように分けられる:

  • シングルモード光ファイバー(英語:SMF – Single Mode Fiber)
    シングルモード光ファイバーのコア径は約8~10μm(マイクロメートル)です。この種のケーブルは単一の光モードによる伝送を特徴としており、1本のファイバーを通して1つの光パルスのみが伝送されます。シングルモード光ファイバーでは、この光パルスはファイバーの軸に沿って平行に伝搬します。減衰が小さいため、マルチモード光ファイバーと比べて伝送距離がはるかに長いのが特長です。

付録No..2 - シングルモード光ファイバー・ケーブルの構造とファイバー内の光パルスの流れの方向を示す図。.

TMEカタログのシングルモード光ファイバ

  • マルチモード光ファイバー(英語:MMF – Multimode Fiber)
    マルチモード光ファイバーのコア径は約50μmまたは62.5μmです。コア径が大きいため、1本のファイバーを通して同時に複数の光パルスを伝送することができます。マルチモード光ファイバーでは、光パルスはシングルモード光ファイバーとは異なり、コアの内壁でさまざまな角度で反射しながら伝搬します。

付録No..3 - マルチモード光ファイバー・ケーブルの構造を示す図面と、ファイバー内部での光パルスの流れの方向を示す図。.

TMEカタログの二重光ファイバ

シースの直径は,シースの直径は標準化されており、どちらの場合も通常 125µm です。.

光ファイバーの種類 - 伝送効率による分類

光ファイバーには、伝送速度を表す伝送性能に基づくカテゴリーが与えられている。.これに基づいて、以下のカテゴリーが区別される:

  • 伝送カテゴリー OM (Optical Multimode).光マルチモード)マルチモード光ファイバーに適用.データ伝送速度によって,異なるタイプの光ファイバーによって特徴づけられる:
    1. OM1- コア径が 62,5μm,であるのに対し、総直径は125μm (62,5/μm).10Gb/秒イーサネットの伝送容量は約33メートル.マルチモード光ファイバー OM1
    2. OM2- コア径50μm,総直径は125μm (50/125μm).10Gb/秒イーサネットの伝送容量は約83メートル.マルチモード光ファイバー OM2
    3. OM3- コア径50μm,総直径は125μm(50/125μm)。.レーザーに最適化されたコアにより、10Gb/秒イーサネットの伝送容量は約300メートルに増加. マルチモード光ファイバー OM3
    4. OM4- コアの直径は50μm,総直径は125μm(50/125μm).OM4はOMファイバのアップグレード版3.10Gb/秒イーサネットの伝送容量は約400メートル. OM4マルチモードファイバー
    5. OM5 - コア直径50μm、総直径125μm(50/125μm).10Gb/秒イーサネットの伝送容量は約600メートル. OM5マルチモード光ファイバー
  • 伝送カテゴリー OS(光シングルモード).光シングルモード)シングルモード光ファイバーに適用.減衰が少ないため、マルチモード・ファイバーよりも伝送範囲が広い。.光ファイバーのファイバーによって特徴づけられる:
    1. OS2- コアの直径は約9μm、全直径は125μm(9/125μm)。.OS2ファイバーの伝送容量は、10Gb/sイーサネットで約40km.カテゴリーOS2の光ファイバー

最も一般的なタイプの光ファイバーコネクター

光ファイバー・コネクターは、光ファイバー・ネットワークの主要部品である。,2本以上の光ファイバーの接続を可能にする重要な部品です。. 永久コネクターは、光ファイバの端同士を溶接または接着することによって作られる。,となります。,固定式コネクターは、光ファイバーの端同士を溶接または接着することによって作られるため、この方法で接続された光ファイバーは、コネクターを損傷することなく分離することはできません。. 着脱式コネクターは、ファイバーの端を合わせ、機械的なハウジングを使って位置決めすることで作られます。.光ファイバーコネクターにはいくつかの種類があります。,光ファイバーコネクターにはいくつかの種類があり、構造やファイバーの結合方法が異なります。.最も一般的な光ファイバーコネクターの種類は以下の通りです:

  • LC(ルーセント・チャネル)タイプの光ファイバーコネクター。.ルーセント・チャネル)- 最も小型のコネクターです。.そのサイズのため、角度やスペースに制約のあるアプリケーションで使用されます。.LCコネクター付き光ファイバーパッチコード
  • SC長方形光ファイバーコネクター(Subscription Channel)。.サブスクリプション・チャネル)- は、最も一般的に使用される光ファイバーコネクターの一つです。.正方形の形状とプッシュ・プル締結システムが特徴です。-プル,と呼ばれ、迅速で容易な着脱が可能です。.用途,高い伝送容量が要求される用途. SCコネクター付き光ファイバーパッチコード
  • ファイバーコネクタータイプFC - (ファイバーコネクター)。.ファイバーコネクター)- 通信アプリケーション用に設計されたコネクタ。,安定した接続が要求される用途。.これは、スレッドボディの使用により実現されます。.TMEが提供するFCコネクタ付き光ファイバーパッチコード

UPCとAPCの違いは何ですか?

光ファイバーコネクターの先端(フェルール面)の構造により、以下の2つの研磨方法を区別することができます。,の2つの研磨方法があります:

  • UPC(英語:Ultra Physical Contact)
    フェルール端面は平坦で、反射損失を最小限に抑えるためにわずかに凸状に研磨されています。UPCコネクタの代表的な反射減衰量は約−50デシベルです。UPCコネクタは通常、青色で識別されます。凸状プロファイルを持つコネクタのパッチコード

  • APC(英語:Angled Physical Contact)
    フェルール端面が8°の角度で研磨されており、光源へ戻る反射を最小限に抑え、信号品質を向上させます。APCコネクタの代表的な反射減衰量は約−60デシベルです。APCコネクタは通常、緑色で識別されます。角度研磨されたコネクタを備えたパッチコード

まとめると、APCコネクタは信号反射を最小限に抑える必要がある用途で好まれ、一方でUPCコネクタは信号損失が低く、反射が問題とならない用途で使用されます。

TMEカタログの光ファイバー関連製品

光ケーブルとコネクターは、光ファイバー設備の基本です。,しかし、完全なネットワークを構築するには、これだけでは不十分です。.TME カタログでは、光ファイバー設備の構築および保守に必要な数多くの製品を提供しています。.その中には.例えば. 光ファイバー溶接機, 光ファイバー・ネットワーク・テスターまたは 光ファイバーケーブル障害探査機設置業者やサービス技術者が使用するもの.これらの専門家にとって、以下も不可欠です。 光ファイバー・ケーブル圧着用工具i ストリップ・ツール.また、以下のものも挙げておく価値がある。 光スプリッター.

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

rightColumnPicture rightColumnPicture

こちらも見る