+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

光ファイバーケーブル

発行日: 11-07-2019 更新日: 10-04-2026 🕒 4 分钟阅读

光ファイバケーブル&コネクタ[LAPP,フィブレイン,ロジリンク,QOLTEC] -種類と用途

データ伝送のスピードと品質を重視する産業界では、電気信号をキャリアとしない光ファイバーケーブルが開発されている。,キャリアが電気信号ではない.従来の電線はファイバーに取って代わられ,情報の伝送は光信号に委ねられた。.

ハイライト

  • 光ファイバーが従来の電線に取って代わる,光信号によるデータ伝送が可能に.
  • 光ファイバーの種類:ポリマー(POF),グラスファイバー(GOF)-ポリマー(PCF).
  • 伝送方向によるケーブルの区分:SIMPLEX(単方向)とDUPLEX(双方向).
  • モデム(光線)の数による区分:シングルモード光ファイバー(150kmまでの長距離)、マルチモード光ファイバー(短距離,大容量).
  • マルチモード光ファイバーは、主にローカル・コンシューマー・ネットワークに使用される。.
  • 光ファイバーの呼称,例.980/1000はケーブルのコアとシースの直径を示す。.

使用するファイバーの種類によって,のいずれかを選択できます:

_ポリマー光ファイバー(POF),コアが有機材料でできている;_コア付きガラス光ファイバ(GOF),コアの材質,ガラス光ファイバー(GOF);*ガラス光ファイバー-ポリマーグラスファイバー(PCF),ガラスコアとプラスチックシースを持つ.

光ファイバーケーブル

データ伝送は-または双方向-双方向.ケーブル,伝送が一方向に行われる,SIMPLEXと呼ぶ-エム,と呼ぶ。,双方向で信号の送受信が可能なケーブルを-デュプレックス-em.ケーブルは、伝送される光ビームの数(MOD)によって,ケーブルはシングルモード-とマルチモードに分けられます。.シングルモード光ファイバーは、単一の光波を長距離伝送するように設計されている。,最大150km.マルチモード光ファイバーの場合,分散現象により長距離のデータ伝送ができない。.このタイプのケーブルは、高い帯域幅を必要とする消費者が使用する。,例えば.このタイプのケーブルは、短距離のローカルネットワークなど、高い帯域幅を必要とする消費者に使用されます。.光ファイバーケーブルを選ぶとき,不明確な,しばしば複雑なマーキング,これは、ケーブル配線に不慣れな人にとっては問題となります。.そのひとつが光ファイバー寸法980/です。1000,はコアの直径(980ミクロン)とシースの直径(1000ミクロン)を示す。.

TMEはラップ社のHITRONIC® POFポリマー光ファイバーを提供しています。,を提供しています。.前者のグループにはSIMPLEXバージョンのケーブルが含まれます。,の光ファイバーケーブルがあります:

  • SIMPLEX-PE-黒色ポリマー光ファイバーケーブル,片方向データ伝送用,P980/1000寸法ファイバーはPMMAとフッ素樹脂クラッドでできています。.
  • シンプレックス-PE-PUR-オレンジ,ハロゲンフリーケーブル ポリマー光ファイバーケーブル.このケーブルは一方向のデータ伝送が可能.直径P980/1000のファイバーはPMMAとフッ素樹脂クラッドでできています。.PURアウタージャケットにより、耐油性、耐熱性を実現.
  • シンプレックス-FD-PE-PUR-オレンジ,ガイドおよび移動接続用ハロゲンフリーケーブル.内部に使用されているP980/1000ポリマー光ファイバーは、一方向のデータ伝送を可能にします。.モバイルアプリケーション専用ケーブル,柔軟性が非常に高いため.DUPLEX バージョンケーブルも利用可能,ダブル光ファイバー
  • DUPLEX-PE-ブラック,ハロゲンフリーポリマーファイバーケーブル,双方向データ送受信用 (DUPLEX).直径P980/1000のファイバーは、PMMAコアとフッ素樹脂クラッドで構成されています。.導体ジャケットはポリエチレン(PE)製.
  • デュプレックス-PE-PUR-オレンジ色のハロゲンフリーケーブル,ポリウレタン(PUR)ジャケットは高温と油に強い。.2本のP980/1000ファイバーはポリエチレン(PE)バッファーで覆われています。.
  • デュプレックス-HY-PE-PUR-オレンジ色のハロゲンフリーケーブル。.ポリウレタン・ジャケットにより耐熱性と耐油性が向上.2本のプラスチック・ファイバーの使用,シースで保護された2本のプラスチック・ファイバーを使用することで、信号の双方向の送受信が可能になります。.
  • デュプレックス-FD-PE-PUR-オレンジ,モバイル接続用ハロゲンフリーケーブル,双方向データ伝送用.ポリエチレン(PE)バッファーで覆われたポリマーファイバー,光ファイバーの保護を強化.ポリウレタン製アウターシースにより、高温や油への耐性を実現.
  • デュプレックス-PNB-PA-PUR-PROFINET タイプ B アプリケーション用グリーンケーブル,常設.直径P980/1000のPMMAファイバーを2本使用しているため、双方向で信号の送受信が可能です。.ポリウレタン(PUR)製アウターシースにより、ケーブルを油から保護し、耐熱ケーブルの特性を付与します。.
  • デュプレックス-PNB-PA-PVC-PROFINET タイプ B アプリケーション用ケーブル,緑色,PVCアウタージャケット.産業環境での永続的なアプリケーション専用.直径P980/1000の2本の光ファイバーにより、双方向に情報を伝送できます。.
  • デュプレックス-PNC-PA-PUR-PROFINET タイプ C アプリケーション用グリーンケーブル,HITRONIC® POF ケーブルの特長は、柔軟性が高いことです。.HITRONIC® POF シリーズの中でこのケーブルの特長は、高い機械的負荷の下でも動作する高い柔軟性です。,であることです。.これらの特性は、ポリウレタン製アウターシースによって保証されています。,さらに、ケーブルを油から保護する.

FAQ - 光ファイバーケーブルのラベリングに関するよくある質問

光ファイバーとは何ですか?

光ファイバーは、光信号の形でデータを伝送するために使用される特殊なケーブルです。.光ファイバーは、ガラスまたはプラスチック(ポリマー)でできたコアと、光をコアに反射させるシースで構成されています。,で構成されています。.現象,光ファイバーでのデータ伝送を可能にする現象,全反射.これにより、光は信号品質を大きく損なうことなく長距離を伝送することができる.光ファイバーは非常に高速なデータ転送を可能にし、電磁干渉の影響を受けない。,の影響を受けないため、通信,産業および家庭用アプリケーションに最適です。.

シングルモードとマルチモードの違いは何ですか?

シングルモード・ファイバーは、コアの直径が小さいことが特徴です。,そのため、光信号は1つのモード(1つの光ビーム)のみで伝送されます。.これにより、分散現象,分散現象を最小限に抑え、信号の長距離伝送を可能にします。,信号の増幅や再生を必要としない.一方、マルチモード光ファイバーは、コアの直径が大きい。,これにより、多くの光モードを同時に伝送することが可能になる。.しかし、その結果、分散が大きくなり,伝送範囲が制限される.このソリューションは、短距離のローカル・コンピューター・ネットワークに最適です。,高い伝送容量を確保.

光ファイバー・ケーブルの980/1000の意味は?

光ファイバーケーブルの980/1000の表記は、ファイバーコアとジャケットの寸法を指し、単位はミクロン(μm)です。.最初の数字(980)はケーブルコアの直径を示し,の直径を示す。.2番目の数値(1000)は、コアを取り囲み、光信号を伝送する外側の保護シース,は、コアを取り囲み、内部光の全反射に適した条件を提供する外側の保護シースの直径を示します。.この指定はポリマー光ファイバー(POF)に典型的である。,この呼称は、産業用アプリケーションやローカルデータネットワークで一般的に使用されているポリマー光ファイバー(POF)の代表的なものです。.

光ファイバーケーブルの伝送方向にはどのような種類がありますか?

光ファイバーケーブルは、データ伝送の方向から見て、基本的に2つのタイプに分けることができます:SIMPLEXとDUPLEX.SIMPLEXケーブルは、一方向のみのデータ伝送が可能です。,つまり、送信機から受信機へのデータ転送です。.これらのケーブルは次のような場所で使用されます。,双方向のデータ交換が不要な場合や、一方向の通信で十分な場合に使用されます。.一方、DUPLEX ケーブルは、2 本の独立した光ファイバーを装備しています。,双方向で同時にデータを送受信できる。.DUPLEX ケーブルは、LAN のような完全な双方向通信を必要とするシステムで使用されます。,LAN,産業用オートメーションシステムや通信インフラなど、完全な双方向通信を必要とするシステムで使用されています。.

ポリマー光ファイバー(POF)ケーブルの特徴は?

ポリマー光ファイバーケーブル (POF - Polymer Optical Fiber) は、プラスチック製です。,通常 PMMA (ポリメチルメタクリレート) で作られています。,そのため、非常に柔軟で機械的損傷に強い。.その構造上、グラス光ファイバー(GOF)よりも設置が容易で、製造コストも安い。.POFは、短距離(最大数十メートル)での効率的なデータ伝送が可能です。,消費者向けアプリケーションに最適です。,ローカルエリアネットワーク,オートメーション・システム,オーディオ-ビデオおよび産業用モバイル・アプリケーション.電磁波や化学干渉への耐性により、過酷な産業環境でも優れた性能を発揮します。,例えば.油や高温などの過酷な産業環境でも優れた性能を発揮します。.

なぜ光ファイバーは電磁干渉に強いのか?

光ファイバーは電磁干渉(EMI)に対して耐性があります。,なぜなら、光ファイバーは電流ではなく光,の影響を受けにくいからです。.従来の銅線ケーブルでは、ケーブルを流れる電流が電磁場を発生させます。,が発生し、隣接するケーブルや機器との干渉を引き起こす可能性があります。.光ファイバーにはこのような欠点はない。,電気を通さず、磁場も発生しないためです。,このため、生産現場など、非常に不安定な環境でも信頼性の高い信号伝送が可能です。,生産ホール,発電所,またはデータセンター.この特徴により,光ファイバーは、データ伝送の信頼性が重要なアプリケーション,データ伝送の信頼性が重要な用途.

光ファイバーケーブルの実用的な用途は?

光ファイバーケーブルは多くの分野で広く使用されています。.電気通信では、高速で信頼性の高いインターネット・アクセスや長距離電話通信のインフラ・コアとして使用されています。.産業分野では、オートメーションやロボット工学において、機械や制御システム間のデータ伝送に使用されています。,特に,電磁干渉から信号を分離する必要がある場合.家庭では、インターネット・ネットワークの構築に光ファイバーが使用されている。,デジタルテレビとオーディオシステム-高画質ビデオ.さらに、データ伝送の安全性から、スマートシティや監視システムでの利用も増えている。.

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る