+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi センスHAT

게시 날짜: 24-04-2025 업데이트 날짜: 10-04-2026 🕒 3 읽기 시간

이 눈에 띄지 않는 추가-는 많은 놀라운 프로젝트의 기반이 될 수 있습니다. 무엇이며 어떻게 사용할 수 있나요?

소개

라즈베리 파이 Raspberry Pi 센스 햇은 라즈베리 파이와 함께 작동하도록 설계된 추가-raspberry Pi와 함께 작동하도록 설계된 온보드 장치입니다.

다양한 센서와 다채로운 LED 매트릭스를 제공하여, 다양한 프로젝트를 위한 다목적 도구입니다, 교육 실험부터 고급 데이터 로깅 애플리케이션까지 다양한 프로젝트에 활용할 수 있습니다.

준비물 ## 필요한 것

센스 햇의 ## 특징

Sense HAT에는 다음이 포함됩니다:

  • 8x8 RGB LED 매트릭스: 정보 및 간단한 그래픽 표시용.
  • 조이스틱: 사용자 입력용.
  • 센서:
    • 가속도계
    • 자력계
    • 자이로스코프
    • 온도
    • 습도
    • 기압

가속도계는 세 축으로 가속도를 측정하여, 움직임을 감지할 수 있습니다 . 자력계는 자기장의 세기를 측정하여, 나침반 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

자이로스코프는 회전 운동을 측정하여, 회전의 방향과 속도를 결정하는 데 도움이 됩니다. 온도 센서는 장치 주변의 주변 온도를 측정합니다. 습도 센서는 상대 습도를 측정합니다, 공기 중 수분의 양을 나타냅니다.

기압 센서는 대기압을 측정합니다, 일기 예보 및 고도 예측에 유용합니다.

센스 모자 설치하기

센스 햇을 설치하려면, 먼저 Raspberry Pi의 전원을 끕니다. PCB에 핀 행을 추가합니다, 핀 행과 4개의 스페이서.

Sense HAT를 Raspberry Pi의 GPIO 핀 위에 조심스럽게 정렬하고 꼭 맞을 때까지 아래로 누릅니다.

센스 햇이 부착되면, 전원 공급 장치를 연결하고 Raspberry Pi를 켭니다.

다음으로 키보드와 마우스를 USB로 Raspberry Pi에 연결합니다. 또한 데스크탑을 볼 수 있도록 HDMI 케이블을 연결합니다.

소프트웨어 설정하기

Raspberry Pi에서 Sense HAT용 소프트웨어를 준비하려면 다음과 같이 하세요, 다음의 간단한 단계를 따르세요.

먼저, raspberry Pi가 켜져 있고 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다. 터미널을 열어 설정을 시작합니다. 문제를 방지하려면 시스템을 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 다음 명령을 하나씩 입력합니다:

sudo apt 업데이트
sudo apt full-업그레이드

첫 번째 명령은 사용 가능한 소프트웨어 목록을 업데이트하고, 를 업데이트하고 두 번째 명령은 설치된 모든 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다.

다음, 센스 햇 라이브러리를 설치합니다, 를 설치하여 Raspberry Pi가 Sense HAT와 통신할 수 있도록 도와줍니다. 다음 명령을 입력합니다:

sudo apt install sense-hat

이 명령은 Sense HAT를 사용하는 데 필요한 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다.

설치 후, raspberry Pi를 재시작하여 모든 것이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 입력합니다:

sudo 재부팅

Raspberry Pi가 재시작되면, 터미널을 다시 열고 다음을 입력하여 Python을 시작합니다:

python3

파이썬에서, 을 사용하여 Sense HAT 라이브러리를 가져옵니다:

sense_hat에서 SenseHat을 가져옵니다

그런 다음, 를 입력하여 센스 햇의 인스턴스를 생성합니다:

sense = SenseHat()

이 명령은 센스 햇을 사용할 수 있도록 설정합니다.

테스트하려면, 를 사용하여 LED 매트릭스에 메시지를 표시할 수 있습니다:

sense.show_message("Hello, World!")

그러면 "Hello, World!" 메시지가 LED 매트릭스에서 스크롤됩니다.

센서 데이터를 읽어 모든 것이 제대로 작동하는지 확인할 수도 있습니다. 예를 들어, 온도를 읽으려면, 습도, 및 압력, 유형:

temperature = sense.get_temperature()
습도 = sense.get_humidity()
압력 = 센스.get_pressure()

print(f"온도: {temperature} C")
pront(f"습도: {humidity} %")
print(f"압력: {pressure} hPa")

이 명령은 센서에서 현재 판독값을 가져와 화면에 인쇄합니다.

조이스틱을 사용하려면, 을 사용하여 조이스틱 이벤트를 캡처하고 인쇄합니다:

센스 이벤트의 경우.stick.get_events():
    print(f"조이스틱은 {event.action} {event.direction}")

조이스틱으로 어떤 동작을 수행했는지 보여줍니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

다운로드
기사를 사용하려면 TME를 출처로 제공하고 온라인에 다시 출판할 때 원본 텍스트에 대한 링크를 포함하십시오.

또 읽기