+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전도도 는 원소나 물질이 전류를 전도하는 능력을 나타내는 물리량입니다. 이는 저항의 역수이며, 시멘스(S) 단위로 표시되며, 전압이 가해졌을 때 전하가 주어진 물체를 얼마나 쉽게 통과하는지를 나타내는 척도 역할을 합니다. 직류(DC) 회로에서 전도도는 옴의 법칙에 따라 전류와 전압의 비율로 정의되며, G = 1/R에서 G는 전도도를, R 은 저항을 나타냅니다.
재료적 특성 측면에서 볼 때, 전도도는 전도성 물질의 종류, 길이, 단면적 및 온도에 따라 달라집니다. 물질의 전기 저항이 낮을수록 전도도는 높아지며, 이는 해당 물질이 전류를 더 효율적으로 전도 한다는 것을 의미합니다. 실무에서는 이 개념을 도체 평가뿐만 아니라 에너지 손실 분석, 회로 소자 선정, 전기 측정 수행에도 적용합니다.
교류(AC) 시스템에서 전도도는 어드미턴스의 실수부를 구성합니다. 어드미턴스는 축전기나 초크와 같은 반응성 소자가 포함된 회로의 전도 현상을 설명하는 복소수량입니다. 이는 전도도가 전기장이나 자기장의 에너지 저장과 관련된 허수 성분과 대조적으로, 실제 에너지 흐름을 초래하는 전도 성분을 나타낸다는 것을 의미합니다.
전도도를 이해하는 것은 적절한 회로 설계, 에너지 효율 최적화, 전도 성능 평가를 위한 전기 및 전자 회로의 측정과 분석에 있어 매우 중요합니다. 산업 분야에서는 전도도를 이용하여 전도도 분석법에서 액체의 화학적 특성을 결정하기도 하는데, 이 방법에서는 전기 전도도의 변화를 통해 이온성 물질의 농도를 식별하고 측정합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。