+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

라우터 - 정의

라우터( )는 컴퓨터 네트워크( )의 서로 다른 세그먼트( )를 연결하고, 주로 IP( ) 프로토콜()을 사용하여 논리적 주소를 기반으로 이들 간에 데이터 트래픽을 전달하는 데 사용되는 네트워크 장치입니다. 라우터의 주요 기능은 네트워크 패킷을 분석하여 전달 경로를 결정함으로써, 서로 다른 서브넷에 있는 장치들 간은 물론, 로컬 네트워크와 인터넷 간의 효율적인 통신을 가능하게 하는 것입니다.

라우터는 데이터 전송에서 중개 노드 역할을 하며, 네트워크 패킷의 동적 또는 정적 라우팅을 가능하게 하는 소프트웨어를 갖추고 있습니다. 라우팅이라고 하는 이 과정은 사용 가능한 경로, 비용 및 우선순위에 대한 정보가 포함된 라우팅 테이블에 의존합니다. 이러한 테이블을 사용하여 라우터는 복잡한 네트워크 토폴로지 내에서도 최적의 전송 경로를 선택하여 데이터를 목적지까지 전달할 수 있습니다.

가정 및 사무실 환경에서 라우터는 종종 스위치, Wi-Fi 액세스 포인트, 방화벽, DHCP 서버 및 NAT(Network Address Translation) 기능을 단일 장치에 통합하여 추가 기능을 제공합니다. 이는 네트워크 트래픽 관리를 간소화하고 여러 장치가 동시에 인터넷에 접속할 수 있도록 합니다. 보다 진보된 시스템에서 라우터는 동적 라우팅 프로토콜, 부하 분산 및 보안 정책 구성을 지원합니다.

라우터는 OSI 모델의 제3계층(네트워크 계층)에서 작동하며, 이는 하위 계층에서 작동하는 스위치 및 브리지와 구별되는 특징입니다. 산업, 기업 및 서비스 제공업체 애플리케이션에서는 견고성, 간섭 저항성 및 여러 인터페이스 를 동시에 처리할 수 있는 능력 때문에 고성능 라우터가 사용됩니다. 분산된 리소스 간의 안정적인 통신이 IT 시스템의 연속성에 매우 중요한 광역 네트워크, 가상화, IoT 및 클라우드 서비스 의 확장에 따라 라우터의 중요성은 계속해서 커지고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기