+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/62146/) 동기 모터( )는 [AC 모터([email protected])의 한 종류로, 로터의 회전 속도가 일정하게 유지되며 공급 전압의 주파수와 정확하게 동기화됩니다. 이는 로터 가 소위 동기 속도와 동일한 속도로 회전함을 의미하며, 이 속도는 전원의 주파수와 고정자의 자극 수에 의해 직접 결정됩니다. 비동기(유도) 모터와 달리, 동기 모터는 정상 작동 중에 슬립 현상이 나타나지 않습니다.
동기 모터의 구조에는 회전 자기장 을 생성하는 권선이 있는 고정자와 영구 자석 또는 전자석이 장착된 회전자가 포함됩니다. 회전자의 자기장이 고정자의 자기장과 결합할 수 있도록 회전자를 적절하게 자화해야 합니다. 이러한 자기장의 동기화 는 부하 변동에 관계없이 안정적이고 정밀한 회전 속도를 보장합니다. 이러한 이유로 동기 모터는 정밀 기계 구동 장치, 발전기, 또는 서보 드라이브 와 같이 높은 정밀도의 속도 제어나 일정한 회전 속도가 요구되는 응용 분야에 사용됩니다.
이러한 모터는 높은 에너지 효율과 1에 가까운 역률로 작동할 수 있는 특징을 가지고 있어, 산업 시스템에서 에너지 효율 측면에서 유리한 선택지입니다. 그러나 적절한 자계가 공급되지 않으면 로터가 자체적으로 동기 상태를 달성할 수 없기 때문에, 이러한 모터를 시동하려면 보조 시동 시스템이나 인버터가 필요합니다. 현대적인 솔루션은 특히 영구자석 동기 모터(PMSM) 드라이브에서 토크와 속도를 정밀하게 제어하기 위해 전자 제어 시스템을 활용하는 경우가 많습니다.
이러한 특성 덕분에 동기 전동기는 화력, 수력 및 풍력 발전소의 발전기로서 발전 분야에서도 널리 사용되며, 이 경우 전력망( )과의 동기화를 위해 안정적인 회전 속도를 유지하는 것이 필수적입니다.. 산업 오토메이션 시스템과의 통합을 통해 고정밀도가 요구되는 현대 산업 애플리케이션 및 시스템에 효과적으로 적용할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。