+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
아날로그 신호 는 지정된 범위 내에서 무한히 많은 레벨을 가질 수 있는 연속 시간 물리 신호입니다. 이는 전압, 전류, 압력, 온도 또는 광도 같은 물리량의 변화를 관측된 현상에 비례하여 부드럽게 나타냅니다. 유한한 수의 이산 상태를 취하는 디지털 신호와 달리, 아날로그 신호는 지속적으로 변화하며 자연 변수를 정확하게 반영할 수 있습니다.
아날로그 신호는 일반적으로 시간에 의존하는 수학적 함수로 표현되며, 그 분석은 미분 및 적분 계산에 의존합니다. 이러한 신호를 설명하는 주요 매개변수에는 진폭( ), 주파수(), 위상(phase) 등이 포함됩니다. 아날로그 신호는 연속적인 특성 때문에 노이즈와 간섭에 취약하며, 이는 전송, 처리 또는 측정 과정에서 신호의 정확성과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
실제적으로 아날로그 신호는 전자공학, 오토메이션, 통신 및 계측 시스템 분야에서 널리 사용됩니다. 이들은 장치 제어, 정보 전송 및 기술 공정 모니터링에 활용됩니다. 아날로그 신호 처리는 연산 증폭기, 필터, 변조기 및 검출기와 같은 아날로그 회로를 사용하여 수행됩니다. 현대 시스템은 종종 아날로그-디지털 변환기(ADC)와 디지털-아날로그 변환기(DAC)를 사용하여 아날로그 및 디지털 기술을 통합하며, 이를 통해 추가 처리, 분석 또는 저장을 위해 두 형식 간의 변환이 가능합니다. 아날로그 신호 의 표현 정확도와 충실도는 전송 경로 특성, 부품 품질, 그리고 적용된 필터링 및 보정 기법에 따라 달라집니다. 고정밀 응용 분야에서는 간섭을 최소화하고 전체 측정 또는 제어 시스템의 열적 및 시간적 안정성을 확보하는 것이 매우 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。