+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[와트(W) 는 국제단위계(SI)](/kr/ko/news/library-articles/page/61946/) 의 전력 단위로, 에너지가 전달되거나 변환되는 속도로 정의됩니다. 1와트는 1초당 소비되거나 공급되는 1줄( ) 의 에너지에 해당합니다. 이 단위는 증기기관과 에너지 시스템 개발에 핵심적인 역할을 한 스코틀랜드의 엔지니어 제임스 와트(James Watt)의 이름을 따서 명명되었습니다. 와트는 기계적, 전기적, 열적, 복사적 전력을 설명하는 데 널리 사용됩니다.
전기 에너지의 맥락에서 와트는 순간 전력을 정의하며, 이는 전기 회로 내의 전압과 전류의 곱으로 계산됩니다. 교류(AC) 시스템에서는 역률 또한 중요한 역할을 합니다. 순수 저항 회로에서는 유효 전력이 피상 전력과 같습니다. 그러나 유도성 또는 용량성 요소가 포함된 회로에서는 무효 전력의 존재로 인해 부하에 전달되는 실제 전력이 더 낮을 수 있습니다.
물리학적 관점에서 와트는 시간이 지남에 따라 일을 수행하거나 에너지를 전달하는 시스템의 능력을 나타냅니다. 기계 시스템에서 와트 단위의 전력은 힘과 속도의 곱과 같으며, 열 시스템에서는 열 전달 속도를 나타내고, 광학에서는 전자기 복사( )의 강도를 나타냅니다(). 따라서 이 단위는 공학 및 자연 과학 전반에 걸쳐 보편적으로 적용됩니다.
공학 실무에서 와트(W) 단위로 표현된 전력은 전원 및 모터부터 냉각 장치와 전원 공급 장치, 그리고 조명, 컴퓨터 하드웨어, 가전제품과 같은 에너지 소비 장치에 이르기까지 장치와 시스템의 핵심적인 매개변수를 정의합니다. 더 큰 단위로는 킬로와트(kW), 메가와트(MW), 기가와트(GW)와 같은 SI 접두사가 있으며, 이들은 각각 주거용, 산업용, 에너지 분야 용도로 일반적으로 사용됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。