+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

줄(J) - 정의

줄( , J) 은 에너지, 일, 열의 국제단위계(SI) 단위 로, 1뉴턴( , N) 의 힘이 물체를 힘의 방향으로 1미터 이동시킬 때 전달되거나 소비되는 에너지의 양으로 정의됩니다. 이 단위는 기계적 에너지와 열 에너지의 상호 변환에 관한 선구적인 연구를 수행한 영국의 물리학자 제임스 프레스콧 줄(James Prescott Joule)의 이름을 따서 명명되었다.

물리학과 공학에서 줄은 운동 에너지, 위치 에너지, 열 에너지, 전기 에너지, 전자기 에너지 등 다양한 형태의 에너지에 적용된다. 이는 전동기가 수행하는 일, 전기 기기가 소비하는 에너지, 물질이 방출하는 열, 또는 축전기에 저장된 에너지를 나타낼 수 있다. 줄은 유도 단위이며, 질량, 길이, 시간이라는 기본 단위와의 관계를 반영하여 뉴턴미터(N·m)로도 표현될 수 있다.

줄은 공학 계산, 에너지 시스템 설계, 열역학적 분석, 그리고 장치 및 공정의 효율 측정에서 널리 사용됩니다. 전기 에너지의 맥락에서, 1줄은 1 암페어(A) 의 전류가 1 옴(Ω) 의 저항을 1초 동안 통과할 때 수행되는 일에 해당합니다. 실제 응용 분야, 특히 전력 공학 및 전자 공학에서는 더 큰 에너지량을 나타내기 위해 킬로줄(kJ)이나 메가줄(MJ)과 같은 배수를 흔히 사용합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기