+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
이중극자 안테나( )는 가장 단순하고 널리 사용되는 안테나 구조 중 하나로, 서로 일직선상에 배치된 두 개의 전도성 암으로 구성되며 중앙 지점으로 전력이 공급됩니다. 이 안테나의 작동 원리는 전자기 현상에 기초하는데, 여기서는 교류 전기장( ) 이 자기장( ) 을 생성하며, 이 두 장은 모두 전파( ) 의 형태로 공간 내에서 전파됩니다. 다이폴 안테나는 송신기 에서 공급되는 전기 에너지를 전자기파로 변환하고, 반대로 라디오파를 수신하여 이를 전기 신호로 변환합니다.
이 안테나의 기본 형태는 소위 반파장 다이폴로, 그 길이는 설계된 신호의 반파장에 해당합니다. 이는 공진 구조로, 높은 작동 효율과 토로이드 형태의 방사 특성을 보장합니다. 이러한 기하학적 구조로 인해 다이폴은 축에 수직인 평면에서 에너지를 가장 잘 방사하고, 암의 끝 방향에서는 가장 적게 방사합니다.
다이폴 안테나는 단독으로 사용하거나 지향성 안테나나 다중 소자 시스템과 같은 복합 안테나 시스템의 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 단순한 구조, 예측 가능한 파라미터, 비교적 쉬운 조정 덕분에 아마추어 무선 통신, 지상파 텔레비전부터 측정 및 실험실 시스템에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
입력 임피던스, 대역폭, 지향성 특성 등 다이폴 안테나의 특성은 안테나의 길이, 지상 높이 및 전자기 환경에 따라 달라집니다. 공학 현장에서는 특정 작동 조건과 시스템 요구 사항에 맞출 수 있도록 접이식 다이폴, 대칭형, 비대칭형 또는 다중 대역형 등 기타 설계 변형이 자주 사용됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。