+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전기 퓨즈 는 케이블의 과열, 기기 손상 또는 화재 발생으로 이어질 수 있는 과전류의 영향으로부터 전기 설비 및 장비 를 보호하는 장치입니다. 이 장치는 전류가 미리 정해진 한도를 초과할 때, 인클로저 내부에 배치된 얇은 도체 (퓨즈 와이어)를 녹여 회로를 제어적으로 차단하는 원리로 작동합니다.
퓨즈의 주된 목적은 단락 및 장시간 과부하로부터 보호하는 동시에, 보호 대상 시스템의 손상 위험을 최소화하는 것입니다. 응답 시간 및 정격 전류( ) 에 의해 결정되는 퓨즈의 성능 특성은, 보호의 선택성과 설치의 기타 요소들에 대한 영향을 최소화하면서 결함이 있는 회로를 안정적으로 차단하기 위해 특정 적용 분야의 매개변수에 맞춰져야 합니다.
기타 퓨즈는 원통형 퓨즈, 나이프형 퓨즈 또는 전자 기기에 사용되는 마이크로 퓨즈를 포함하여 다양한 설계와 표준으로 제공됩니다. 현대 전력 시스템에서는 부하 동역학에 대한 보호 기능을 정밀하게 조정할 수 있도록, 신속 또는 지연 작동 특성을 가진 퓨즈가 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
납-주석 합금, 납 합금, 은 또는 구리와 같이 퓨즈 제조에 사용되는 재료는 회로가 차단될 때 발생하는 아크( )를 소멸시키는 예측 가능한 용융 및 아크 소멸 특성()을 고려하여 선정됩니다. 설비 고전압 설비 에서 퓨즈는 종종 석영 모래로 채워지는데, 이는 아크의 에너지를 흡수하고 방전의 소멸을 가속화합니다. 에너지 안전 관리 시스템에서 퓨즈의 올바른 선택과 배치는 인프라를 보호하고 전력 공급의 연속성을 보장하는 데 중요한 부분입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。