+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/68814/)PIR(패시브 적외선) 동작 감지기. 패시브 적외선(Passive Infrared) 는 패시브 적외선 적외선 을 이용하여 감지기 시야 내 물체가 방출하는 열복사 변화를 감지하는 장치입니다. 이 장치의 작동 원리는 배경과 움직이는 열원(주로 사람이나 동물) 사이의 온도 차이를 분석하는 데 기반을 두고 있어, 오토메이션 시스템, 경보 및 제어 시스템의 핵심 구성 요소로 사용됩니다.
이 장치의 핵심은 열복사를 전기 신호로 변환할 수 있는 특성을 가진 재료로 만들어진 열전 적외선 감지기입니다. 이 소자는 동적인 온도 변화에 반응하므로, 정적인 열원은 시스템을 작동시키지 않습니다. 감지 성능을 높이기 위해 pIR 센서에는 프레넬 렌즈나 광학 반사기가 장착되어 시야( )를 감도 차이가 있는 구역으로 분할합니다(). 이를 통해 더 효율적인 동작 감지가 가능해지고 오경보를 최소화할 수 있습니다.
감지기 전자 회로는 신호 증폭기와 데이터 처리 회로로 구성되며, 이 회로는 감지기가 생성한 전압 차이를 분석하여 제어 출력을 활성화할지 여부를 결정합니다. 최신 설계에는 종종 온도 보정 시스템( ), 알고리즘( ), 필터링 알고리즘( ) 및 지능형 제어 시스템에 통합하기 위한 통신 인터페이스( )가 통합되어 있습니다. 감도 조정, 감지 범위 또는 반응 시간( [)과 같은 추가 기능을 통해 센서를 특정 적용 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. PRI 동작 센서는 보안 시스템, 빌딩 자동화 및 에너지 효율적인 조명 제어에 널리 사용됩니다. 전자기파를 능동적으로 방출하지 않고도 존재를 감지할 수 있는 특성 덕분에 에너지 효율이 높으며 다른 전자 기기와 간섭을 일으키지 않습니다. 이 기술은 신호 처리 방법 과 결합되어 환경적 요인이나 기계적 간섭으로 인한 오작동을 줄이면서 고정밀 감지가 가능합니다. PIR 센서
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。